This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:能否将 TUSB542转接驱动器用作 USB 扩展器/ USBC 母对母适配器?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238920/tusb542-can-i-utilize-the-tusb542-redriver-as-a-usb-extender-usbc-female-to-female-adapter

器件型号:TUSB542

我们将使用 TUSB542、如下面的原理图所示。  转接驱动器和 AP 连接背对背(间隔~2英寸)。 我们有一款具有内部 USB3器件的产品、并希望将 USB3 TypeC 连接器连接到外壳、这样用户可使用一条 USBC-USBC 电缆通过一条2米长的电缆连接到 PC。 产品中的 USB 设备需要1米长的 USBC-USBC 电缆。  我们希望利用此芯片将 USB3信号扩展到总共3米、并提供一个 USBC 母对母"耦合器"接口、该接口在任一端都可以翻转/翻转。 这是这个芯片的功能吗? 对于该应用、建议的 CFG 设置是什么。  在 UFP、DFP 和 AP 之间进行连接时是否有其他注意事项?  AP 连接是背靠背的、因此 SS 线路是否有任何额外的端接要求?  因为这被列为符合 USB3.1标准、所以超高速信号是否可以在极性交换的情况下进行路由、即"n"和"p"连接反转以优化路由? 它是否与其他极性反转的 USB3.1集线器和设备兼容? AP 和转接驱动器连接上的极性是否可以反转?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要获得一个转接驱动器和一个多路复用器。 我不确定 转接驱动器-转接驱动器是否能正常工作。

    此外、还需要 CC 控制器来控制 Vbusand 电缆方向。

    最佳

    布赖恩