This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5107:LM5107高侧不导通

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237581/lm5107-lm5107-high-side-not-turning-on

器件型号:LM5107

原理图如下所示:

下图显示了栅极驱动器的输入信号。 黄色是高侧的输入、绿色是 MCU 的低侧输入。

在下图中、黄色是在 R2上测得的高侧输入、绿色是在 R2上测得的低侧输出。 馈送到栅极驱动器的信号与图1中所示的相同。

探测高侧输入和 R1、 下面的黄色信号是高侧输入、绿色信号是高侧输出。 低侧输入馈送的信号与图1中所示的相同。 高侧输出始终为12V、而应为 HS 电压+ 12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diandi:

    感谢您分享原理图和相关波形!

    看起来您曾尝试切换低侧、然后分别验证了高侧是否在切换。 我们的半桥栅极驱动器设计为、当对低侧进行开关时、自举电容器会存储电荷、以为高侧提供偏置电压。 如果您在未切换低侧的情况下切换高侧、引导电容器将不会充电、也无法为高侧驱动器提供偏置电压。

    一旦您使用低侧和高侧验证了开关功能、就应该修复此问题、这与您的输入信号在第一个波形图像中的显示方式类似。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的快速回复。 低电平和高电平开关信号同时馈送到栅极驱动器(请参阅示波器捕获1)。 我没有4通道示波器。 因此我 cloud 不会同时说出图3中的低侧和高侧输入、但低侧在切换与图1所示的同时发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diandi:

    感谢您的澄清。 为确保 Cboot 已充电、您是否能够在同一捕获中测量 HB 引脚和 HS 引脚?

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是芯片问题。 我是一个白痴。 我将 Q1和 Q2反向安装,并在上周追上了幽灵。

    感谢您的建议、这促使我再次查看原理图并发现了问题。  

    如果有人制作同一个电路板( https://libre.solar/上的 mppt-2420-HC)

    不要像我一样犯同样的错误。