This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:LM73606-Q1与 LM61460-Q1

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1, LM73606-Q1, LM73606, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239042/lm73606-q1-lm73606-q1vs-lm61460-q1

器件型号:LM73606-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460-Q1、、 LM73606LM61460

大家好、

您能否提供 LM73606-Q1和 LM61460-Q1之间的深入(非高层产品详细细节比较)规格比较?  

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    鉴于 LM61460-Q1具有展频(PRSS)和更低的内部 FET Rdson、它将具有比 LM73606更好的效率和 EMI 性能。  

    如果客户特别关心如何使用 LM61460-Q1、并希望使用 LM73606-Q1、请告诉我、我可以进一步进行研究。

    我唯一可以考虑推荐 LM73606而不是 LM61460的例子是、如果客户需要可湿性侧面器件、而 LM63460 (APL)应满足该插槽的要求。

    否则、如果我们讨论的是已有 RTM 的器件、建议使用 最新最好的器件、在本例中为 LM61460-Q1。  

    吉米