This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:我们是否有方法可以提高负载时的充电电流?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238840/bq25892-do-we-have-ways-to-improve-charging-current-while-loading

器件型号:BQ25892

大家好、

   很明显、  BQ25892可以在电池和 VSYS 之间支持5A 的总充电电流(客户设置充电电流)。 因此、  当 VSYS 有负载时、充电电流将小于5A。 客户想知道我们是否有方法在有负载的情况下将充电电流提高到5A? 我们是否可以分配电流(限制 VSYS 以增加充电电流)?

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:  

    Unknown 说:
    客户想知道我们是否有办法在有负载的情况下将充电电流提高到5A?

    该器件可支持 SYS 负载和电池之间共用的最大5A 电流。 无法增大降压转换器的最大允许电流。  

    [quote userid="520982" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238840/bq25892-do-we-have-ways-to-improve-charging-current-while-loading 我们可以分配电流吗(限制 VSYS 以增加充电电流)?

    该器件按优先级设计、可支持 SYS 负载。 例如、如果 SYS 消耗4A、即使 ICHG 设置为5A、也有1A 可用于电池充电。 客户需要将其系统设计为具有较低的 SYS 电流消耗、从而更大限度地增大可用的充电电流。  

    此致、

    加勒特