This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59641:原理图审查申请!

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS59641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238410/tps59641-request-for-schematic-review

器件型号:TPS59641

您好!

我们使用 IMVP-7多相稳压器"TPS59641"完成了原理图和电路板设计。  

在此、您需要一次性查看原理图、这确实对我们有所帮助。  

我已在原理图页面和此处评论了我们的运行条件和设计注意事项-  

目标 CPU (SoC):  

英特尔凌动 E3826

英特尔 Baytrail- i

运行条件:
输入电压:5V
VOUT (CPU、相位1):1V (VID 目标范围:0.4V 至1.0V)
VOUT (GPU):1V (VID 目标范围:0.5V 至1.05V)
目标 Intel Atom E3826的 VBOOT:1.0V 或1.1V。
ICC_MAX (CPU、阶段1):4A
ICC_MAX (GPU):10A

设计注意事项:
选用的 CPU 开关频率:500kHz
对于 GPU:605KHz
VID_Vcore_HFM (0A):1V (适用于 CPU 和 GPU)
R_LOADLINE:5.9mV/A
SetVID 快速压摆率:12mV/us
过流限制(OCL):6A (CPU)、15A (GPU)。

请查找随附的原理图 PDF、如果有任何评论、请告诉我们。  

e2e.ti.com/.../LFT_5F00_TPS59641_5F00_INTEL_5F00_ATOM_5F00_BAYTRAIL_5F00_I.pdf

谢谢!  

R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、  

    我正在看着这个,明天会回到你的身边。  

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、  

    原理图看起来很好。  

    此致!

    瑞安