This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:具有电流环路的电流共享功能

Guru**** 2529530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238730/lm5149-current-sharing-function-with-current-loop

器件型号:LM5149

早上好、我将使用 LM5149设计恒定电流电源、我使用分流器和运算放大器创建了一个反馈环路、并且在0.5A-10A 范围内工作正常。 我现在想知道、我是否可以使用同步功能并联更多 IC、就像我使用正常电压 FB 或者我需要不同的方法一样。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这应该是可行的、您只需要一个相移为0、90和270度的外部时钟发生器。

    将主机同步到0度、然后将第三和第四相位同步到90度和270度、这两个相位将配置为次级并共享 COMP。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多