This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:生产运行时的(新)编程问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234307/ucd3138a-new-programming-problem-with-production-run

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件: UCD3138

投入生产、突然我无法对电源板进行编程。 据我所知、UCD3138A 未更改(检查以确认这一点并获得非常具体的器件型号)。

详细信息如下:
 
  • 电路板、我们现在已尝试了20个电路板中的两个、得到了相同的结果)
  • 与之前一样的电路板导通过程。 UCD3138A 获得正确电源。
  • 使用 UCD3xxx 器件 GUI 进行编程。
  • 点击"Scan for Device in ROM mode"
 
时间戳 消息
2023年6月2日 下午3:39:17 在 ROM 模式下,在地址11d 处查找设备...
2023年6月2日 下午3:39:17 正在读取 ROM 版本...
2023年6月2日 下午3:39:17 SAA:BlockRead (地址11d、Cmd 0xEC):ACK 0x00030002
2023年6月2日 下午3:39:17 正在读取 Dev ID 寄存器...
2023年6月2日 下午3:39:17 SAA:BlockWrite (地址11d、Cmd 0xFD、0xFFFFFFF0):ACK
2023年6月2日 下午3:39:17 SAA:BlockRead (地址11d、Cmd 0xFA):ACK 0x0000547F
2023年6月2日 下午3:39:17 正在读取 PKGID...
2023年6月2日 下午3:39:17 SAA:BlockWrite (地址11d、Cmd 0xFD、0xFFF7F010):ACK
2023年6月2日 下午3:39:17 SAA:BlockRead (地址11d、Cmd 0xFA):ACK 0x00000001
2023年6月2日 下午3:39:17 找到 ROM v2 IC v3 - UCD3138修订版2
  • 这与我们之前版本(开发和首次生产运行)的内容相同。
  • 在"Firmware Download"界面中点击"Download"。
时间戳 消息
2023年6月2日 下午3:41:23 找到 USB 适配器 v1.0.11 [PEC;400 kHz](适配器#1)
2023年6月2日 下午3:41:23 正在查找 ROM 模式中的设备...
2023年6月2日 下午3:41:23 正在读取 Dev ID 寄存器...
2023年6月2日 下午3:41:23 检测到 ROM v2 IC v3
2023年6月2日 下午3:41:23 准备下载固件
2023年6月2日 下午3:41:27  
2023年6月2日 下午3:41:27 错误:使用器件 ID UCD3138A 选择的固件与 IC 不兼容:UCD3100。 需要为 IC 刷新版本 A。\n 请选择其它固件文件。
这是一个很新的问题,我似乎不能考虑一种方法。 该固件已锁定、此时实际无法更改(来自多个分支的认证后和审核)。
 
*错误消息是全新的。 该固件已通过测试认证、并获得多个军事组织的批准。 不得更改。 请帮助、因为这是紧急情况!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能已将其向前推进。 深入采购和生产显示、这次生产运行在 UCD3138RHAR 而非 UCD3138Axxxx。 我假设采购部门被告知这2个器件非常相似。  它们是...但固件除外。 CCS6我知道目标是 UCD3138与 UCD3138A 之间有何区别?  有什么想法? 解决方案?  我将开始为 UCD3138构建项目代码。 但再说一次、这应该是锁定代码。

    保持此为未解析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    该错误消息提示固件适用于 UCD3138A、但连接的器件是 UCD3138 (非 A)。 它们是引脚对引脚的、但有一些差异。 本文档介绍了详细信息。

    我认为可能有必要选择浏览这些详细信息、看看您当前的固件是否满足这些差异。

     

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua741?keyMatch=SLUA741D

     

    此致、

    许美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐美

    感谢您的答复和链接的文档。 除了从 UCD3138A 转至 UCD3138之外、TI 是否具有相同的文档? 我基本上是在动态过程中尝试这样做、但到目前为止代码进行编译和链接、但不会运行;只是返回到 ROM 模式、所以必须出现超时故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭这个帖子以支持这个帖子、但请记住一点、因为我不确定哪一个拥有更多/更好的信息:

    UCD3138A:在将代码从 UCD3138A (目标)移动到 UCD3138 (新目标)时需要帮助。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛