我们将采用集成 UCC28180的3000W PFC、在测试时、MOSFET 会爆炸、而在检查控制输出时、我们发现它保持在95%占空比、改变 Vsense 值、但未发现占空比变化。
该系统的特性如下
输出电压400VDC
输入电压220V VAC
功率3000W
此外、它还可以帮助我了解应该在引脚上看到的值:ICOMP 和 VCOMP
随附原理图图片
希望你能帮我、我很细心
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将采用集成 UCC28180的3000W PFC、在测试时、MOSFET 会爆炸、而在检查控制输出时、我们发现它保持在95%占空比、改变 Vsense 值、但未发现占空比变化。
该系统的特性如下
输出电压400VDC
输入电压220V VAC
功率3000W
此外、它还可以帮助我了解应该在引脚上看到的值:ICOMP 和 VCOMP
随附原理图图片
希望你能帮我、我很细心
谢谢
伊凡、您好!
感谢您对 UCC28180提出疑问。
我已经审阅了发布的部分原理图。 请查找随附的包含系统规格建议值的计算器。 我将请您在原理图中尽可能严格遵循这些内容。 VCOMP 和 ICOMP 电压显示在 Excel 工作表中。
此致、
哈里什
伊凡、您好!
很高兴知道有一些改进。
即使在空载时、它也应该能够开始将总线电压调节到400V。 您需要首先在控制器开启时(在预充电间隔之后)检查直流链路电压是否升至400V。
第二、请检查您的电路是否达到 OVP 并在空载时关闭。 您可能希望同时检查/探测 ICOMP/门/VOUT、可能存在栅极脉冲使输出电容器过度充电的情况。
请在测试后告知我们您的观察结果。
此致、
哈里什