This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:95%固定 PWM 输出导致的测试故障

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235484/ucc28180-test-failure-due-to-fixed-pwm-output-at-95

器件型号:UCC28180

我们将采用集成 UCC28180的3000W PFC、在测试时、MOSFET 会爆炸、而在检查控制输出时、我们发现它保持在95%占空比、改变 Vsense 值、但未发现占空比变化。

该系统的特性如下
输出电压400VDC
输入电压220V VAC
功率3000W

此外、它还可以帮助我了解应该在引脚上看到的值:ICOMP 和 VCOMP

随附原理图图片

希望你能帮我、我很细心

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您对 UCC28180提出疑问。

    我已经审阅了发布的部分原理图。 请查找随附的包含系统规格建议值的计算器。 我将请您在原理图中尽可能严格遵循这些内容。 VCOMP 和 ICOMP 电压显示在 Excel 工作表中。

    此致、

    哈里什

    e2e.ti.com/.../6052.sluc506c.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    非常感谢
    更改值、它对我有所帮助、它适用于2A 负载
    但是、当我在空载条件下进行测试时、控制功能将不起作用。

    您知道它可能是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    很高兴知道有一些改进。

    即使在空载时、它也应该能够开始将总线电压调节到400V。 您需要首先在控制器开启时(在预充电间隔之后)检查直流链路电压是否升至400V。

    第二、请检查您的电路是否达到 OVP 并在空载时关闭。 您可能希望同时检查/探测 ICOMP/门/VOUT、可能存在栅极脉冲使输出电容器过度充电的情况。  

    请在测试后告知我们您的观察结果。

    此致、

    哈里什