请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 您好、团队成员:
我们希望确认以下 IO 电平是否适用于 HD3SS3220:
1.ENn_CC:3.3V
2. ENn_MUX: 3.3V 应主要工作,因为 VIH 被称为0.7*3.3。 请更正错误的答案。
此外、对于 INT_N 和 VCONN_FAULT_N 的开漏输出 、如果我们使用1.8V 作为上拉电阻、您可以预见到任何问题吗?