This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:IO 电平

Guru**** 2529630 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236222/hd3ss3220-io-levels

器件型号:HD3SS3220

您好、团队成员:  

我们希望确认以下 IO 电平是否适用于 HD3SS3220:

1.ENn_CC:3.3V
2. ENn_MUX: 3.3V 应主要工作,因为 VIH 被称为0.7*3.3。 请更正错误的答案。

此外、对于 INT_N 和 VCONN_FAULT_N 的开漏输出 、如果我们使用1.8V 作为上拉电阻、您可以预见到任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ENN_CC 可以始终为低电平、 高电平为5V。

    如果 VDD 或 VCC 关闭且1.8V 仍然开启、它会返回到器件、并且 rhese 引脚不具有失效防护功能

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的反馈。

    根据数据表、如果 VDD33 = 3.3V 且 VDD5 = 5V、则 I2C 可以为1.8V 或3.3V。 请确认是否可将1.8V 用于 I2C、而不会出现逻辑电平或反向驱动等任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、I2C 上的1.8V PU 应该没有问题。

    最佳

    布赖恩