This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:外部电池平衡中的电阻器注意事项

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238972/bq76942-the-resistor-consideration-in-external-cell-balance

器件型号:BQ76942

1.  

我想知道 RC 指的是哪个电阻器?

2.客户希望降低 BQ76942功耗/热性能改进。

因此、他们希望在使用如下图所示的外部电池平衡电路时降低内部电池平衡电流。

因此他们决定增加 Rn 电阻。

Rn = 510Ω Ω 或1k,Rn-1 = 510Ω Ω 或1k

Rbal = 100Ω Ω、

RBN = 1kΩ Ω

这是否可以接受?

如果没有、潜在风险是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    1- RC 是指上图中的 Rn。 它是 VCn 引脚的输入电阻器。

    2-使用外部电池平衡时、大部分电流消耗(~90%)应流经外部平衡电阻器(上图中的 Rbal)。 设计人员应测试并确认流经 Rn 电阻器的电流很少。 中提到了组件值和示例 电池平衡应用手册。   

    Unknown 说:
    Rn=k 510Ω Rn-1510Ω 或1k

    该 Ω 可以设置的最大建议值为100 μ F。 第 2.4节使用电池平衡应用手册中的 BJT 进行外部电池平衡电路设计应有助于选择相应值。  

    Rbal = 100Ω Ω、

    RBN = 1kΩ Ω

    [/报价]

    ~[ Rn Ω= 100k Ω、Rbal = 100Ω Ω、RBN = 1kΩ Ω]、则会看到流向 VCx 引脚的电流约为15mA、这是可以的。 该电池的电池平衡电流大约为40mA。 如果它们需要更高的平衡电流、则需要减小 Rbal。  

    RBN 只会影响流入 BJT 基极的电流。 ~在 RBN Ω= 240 μ s 的条件下测试了此电路。

    此致、
    何塞·库索