主题中讨论的其他器件:LM2105、 UCC27211A
大家好!
我正在设计珀耳帖单元控制器电路、为此、我将使用全 H 桥。 我将使用200kHz 的 PWM 信号控制 MOSFET 的栅极信号。 我已经实现了电源电路、如图所示。 为了控制 MOSFET 栅极、我需要使用两个 TPS28225TDRBRQ1栅极驱动器。 该栅极驱动器是否适合我的应用? 在数据表中、我看到最大频率为2MHz、它可以提供高达4A 的电流。 然而、查看电气特性表、它显示它只能在 VUGATE-PHASE = 2.5V 时提供2A 电流、在 VLGATE = 2.5V 时提供4A 电流。 哦、我差点忘了、我原本打算使用 VDD = 7V、但我宁愿使用支持12V 的栅极驱动器来控制 MOSFET 栅极。
此致、
Wálter Paz。