This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:TPS28225是200kHz PWM 应用的理想选择?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2105, UCC27211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236971/tps28225-the-tps28225-is-a-good-option-good-for-200khz-pwm-applications

器件型号:TPS28225
主题中讨论的其他器件:LM2105UCC27211A

大家好!

我正在设计珀耳帖单元控制器电路、为此、我将使用全 H 桥。 我将使用200kHz 的 PWM 信号控制 MOSFET 的栅极信号。 我已经实现了电源电路、如图所示。 为了控制 MOSFET 栅极、我需要使用两个 TPS28225TDRBRQ1栅极驱动器。 该栅极驱动器是否适合我的应用? 在数据表中、我看到最大频率为2MHz、它可以提供高达4A 的电流。 然而、查看电气特性表、它显示它只能在 VUGATE-PHASE = 2.5V 时提供2A 电流、在 VLGATE = 2.5V 时提供4A 电流。 哦、我差点忘了、我原本打算使用 VDD = 7V、但我宁愿使用支持12V 的栅极驱动器来控制 MOSFET 栅极。

此致、

Wálter Paz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Wálter Paz,

    这款器件吸引了您的因素是什么? 它很旧、我们有更新、更好的器件。

    您可以通过以较低的频率进行开关来优化效率。 我假设珀耳帖的热时间常数小于200kHz。 我假设您已考虑过这一点、还有另一个原因想要以200kHz 的频率进行开关。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我认为它是一个很好的选择,原因有几个,但主要是因为它的低成本和运行所需的组件少。 您能向我推荐一个更好的 MOSFET 栅极驱动器吗? 我使用的频率是200kHz、因为我要使用差动 LC 滤波器将 H 桥的 PWM 输出信号转换为直流、 我忘记放置电源电路、这里是:

     _

    此致、

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    感谢您与我们联系! 您能否确认此应用的总线电压?

    该团队有一个计算器工具、可以帮助您确定应用所需的最低电流: 文章链接。输入电路参数以确定所需的电流后、便能够选择合适的半桥驱动器。 LM2105是一款全新的0.5A/0.8A 驱动器、非常适合此应用、或者、如果需要更高的电流、我们的 UCC27211A 器件可提供4A/4A 峰值驱动电流。

    如果您在使用计算器工具时有任何疑问、或者如果您仍不确定哪款器件最适合您的应用、请告诉我。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我已决定在设计中使用 UCC27211A、由于 VBUS 的额定电压为24V、应该不会有任何问题。 我将使用的微控制器具有0 - 3.3V 的 CMOS 逻辑电平运行。 这会导致 PWM 信号的控制出现任何问题、对吧? 我注意到高电平电压至少为1.9V、低电平电压最高为1.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    很高兴听到您决定使用 UCC27211A! 我预计 PWM 控制不会有任何问题。 如前所述、UCC27211A 的低电平电压最大阈值为1.9V、高电平电压阈值最大值为2.7V。 如果您的控制器能够发送3V 输入信号、这对于驱动器的开关而言应该足够了。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您提供的建议、然后我将使用选定的器件继续进行设计、非常感谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    没问题。 在您继续整个设计过程时、请随时发布任何其他问题!

    此致!

    亚历克斯·韦弗