主题中讨论的其他器件: TL431
数据表 P6是典型值下的最大占空比。
最大占空比存在最小值和最大值。
此外、请告诉我90%占空比(DTC:GND、输出 CTRL:GND)情况下的变化。
【背景】
我正在研究占空比变为85%的原因、因此在升压应用中未达到90%的目标。
我列出了其他可能的原因(电感器、外部精度等)、但我也想确认最大占空比中的最小~最大范围。
此致、
聪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表 P6是典型值下的最大占空比。
最大占空比存在最小值和最大值。
此外、请告诉我90%占空比(DTC:GND、输出 CTRL:GND)情况下的变化。
【背景】
我正在研究占空比变为85%的原因、因此在升压应用中未达到90%的目标。
我列出了其他可能的原因(电感器、外部精度等)、但我也想确认最大占空比中的最小~最大范围。
此致、
聪
Satoshi、
使用您提供的 RT CT 值编程的100kHz 频率几乎偏离了对数图。 我会说85%使用 TL494很好。 如果您已经尝试了尽可能小的 CT、并使 DT 尽可能小、我建议提高精度的唯一方法是尝试不同的双端 PWM 控制器。 您可以从 此处显示的参数列表中搜索最重要的特性。
此致、
史蒂夫·M
Steve、您好!
感谢您的回复。
抱歉有其他问题、
我正在研究和计算占空比上限。
然而、即使我假定最坏情况下的裕度较大、也未达到占空比:85%(实际波形)。
我相信以下情况会影响我们的责任限制。
您能否告诉我、如果有任何其他影响职责的点(规格)或错误吗?
⇒死区时间偏移:0.1V (-3%)、Rt 和频率的关系(100kHz→+-2%)、内部晶体管 tr:200ns、TF:100ns、比较器延迟:400ns
此致、
聪
Satoshi、
36V<VIN<380V <VIN<380V is 10.55:1 Ratio (比例10.55:1)。 这意味着 VIN=36V 时 D=85%、VIN=380V 时应 D=8%。 对于 VMC、您的直流电压增益将在如此宽的输入电压范围内变化、这意味着当在接近最小/最大 VIN 范围内运行时、调节精度可能会较低。 另外、检查 VIN=36V、D=85%的条件并检查反馈。 如果使用了光耦合器-光耦合器 TL431是否正确偏置? 光耦合器/TL431是反馈电路的重要部分、您需要确保有足够的动态范围来满足您需要覆盖的输入电压和输出负载范围?
史蒂夫