This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2561900 points
Other Parts Discussed in Thread: DCPA10515D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238250/power-management-forum

器件型号:DCPA10515D

大家好、

MOSFET 的绝对最大额定值为+25V 和-10V、但正如我使用 DCPA10515D 一样、负输出电压为-12V。 我在转换器的输出侧在正电容和共电容以及负电容和共电容之间使用了两个1uF 电容。  

我希望将该负电压降至-10V 以下。 您能建议一些可能的方法来这样做吗? 提前感谢!

此致、

瓦伦 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望对您的问题再作一点澄清。

    似乎您正在使用15Vout 设备,但只能获得12Vout??

    您可能从器件中消耗了过多的负载。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    是的、这可能是原因、输入电压约为3.2V。 这可以使输出为12V。 由于它具有+12V 和-12V 双路输出、所以我对正电压很满意、但我想将负电压降低至-5V。 那么、是否可以将负输出电压降低到-5V? 如果是、请向我推荐一些解决方案。

    此致、

    瓦伦 B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您需要使用线性稳压器将-12v 降至-5V。  这些器件经过精心设计、

    对称输出。

    谢谢