This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109A:LM5109A

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5109B, LM5109A, LM5109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238886/lm5109a-lm5109a

器件型号:LM5109A
主题中讨论的其他器件: LM5109、LM5109B

团队、您好!

我在  设计中使用 LM5109A 半桥栅极驱动器。 我需要计算此器件将提供的电流。

我正在对 VDD 以及 高侧和低侧控制输入引脚进行电流计算。

1.在 VDD 上

根据 VDD 上的产品说明书电流 Iddo 为2.9mA。

但该引脚上连接了自举电容器。 我想知道除了 Iddo 之外、该自举电容器从 VDD 引脚汲取的电流有多大?

2. 高侧与低侧控制输入引脚

引脚2 (HI)和引脚3 (LI)将消耗多少电流? 这两个引脚上的电流是否会从 VDD 引脚获取?

此外、IC 峰值输出电流为1A、那么 VDD、HI 和 LI 引脚上的输入侧总电流将如何产生。

请告诉我以上问题的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、您好、

    感谢您与我们联系! 我建议您使用 LM5109在 PSPICE for TI 上仿真您的电路。 B LM5109B 产品文件夹页面中的 PSpice 瞬态模型

    使用仿真文件、您可以输入特定的电路条件以测量每个引脚上的电流。 LM5109A 和 LM5109B 几乎没有区别、因此该仿真应该为您的计算提供了有用的基准。

    如果您在运行仿真文件后仍有问题、或者在设置仿真时遇到问题、请告诉我。

    此致!

    亚历克斯·韦弗