This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电池电压测量存在约10mV 的误差

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238769/bq76940-the-battery-voltage-measurement-has-an-error-of-about-10mv

器件型号:BQ76940

尊敬的专家

客户在 BQ76940大规模生产之前进行了校准、测量电池电压的误差为3-4mV。

但是、在客户的产品充放电一次且剩余电量后、再次测试电池电压、误差约为10mV。 此误差是否在可接受范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    请参阅 bq76920、bq76930、bq76940 AFE 常见问题解答 有关 ADC 电压读数和校准的常见问题。 我建议做一个 CTR+F "电压"同时阅读文档并阅读所有相关主题。   

    这些电压测量值是恒定的还是仅在器件上电或连接电池组时测得?  

    请查看以下几个 报告了类似行为的 E2E 主题。  
    螺纹1
    线程2

    这些视频可供您查看原理图问题并深入了解器件。 BQ76940是一种三裸片器件、这意味着它具有三个独立 GND。 如果不多加注意、可能会导致问题、视频中会提供更多详细信息。
    视频1
    视频-2

    如果以上文档均无法 帮助您找到问题、请分享原理图。

    此致、
    何塞·库索