请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24725A 您好
该客户设计使用 BQ24725A、问题是 实际充电电流 小于配置充电电流。
ILIM 引脚的电阻为316kΩ Ω 100kΩ Ω。
寄存器中配置的充电电流为4A、充电电压配置 为4.2V、这可能是由于适配器的输出限制而造成的、实际充电电流为3A;
当它们连接负载时、电池将停止充电、将充电电流更改为小于或等于3.2A 后、可以再次为电池充电。
为什么实际充电电流始终小于配置?
执行上述测试时、他们使用完全放电的电池。
附上了原理图供您参考。
e2e.ti.com/.../SCH_5F00_Schematic1_5F00_2023_2D00_05_2D00_15.pdf
请帮助检查它。
谢谢
星形