This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:外部 VCC 不工作、内部 VCC 正常

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238774/lm5117-external-vcc-does-not-work-internal-vcc-is-fine

器件型号:LM5117

您好、TI 团队

我将使用 DAC 来提供反馈并控制 LM5117输出电压。 负载是纯阻性负载。

在 TI Excel LM5117仿真工具中、使用外部 VCC 可减少 LM5117降压转换器的散热。 因此、我的 crrent 设计中使用外部 VCC、如下所示。 但是、无论 DAC 的 Vout 是多少、LM5117 Vout 始终为0。 我认为这是由于外部 VCC 连接到了 Vout、Vout 最初为0V、所以 LM5117永远不会开始运行?

为了解决此问题、我决定使用内部 VCC (请参阅下面的原理图、仅更改了红框区域)。 LM5117现在具有 Vout 和 Iout。  

我的问题是:如果我想使用外部 VCC、正确的方法是什么? 我的设计中是否有任何其他问题?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steve  

    当外部 VCC 存在时、内部 VCC 应该被禁用。 此外、还必须通过二极管提供外部 VCC。  

      

    -EL