This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:优先多路复用器辅助12V 输入

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238530/tps25750-priority-mux-auxiliary-12v-input

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792USB-PD-CHG-EVM-01

例如、他们代表客户想通过桶形插孔增强具有12V 辅助输入的 TPS25750。

该系统将与 BQ25792配合工作、以便为一组4S 锂离子电池充电。  

建议的实现方法是什么?   

谢谢!

-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    您能否提供此建议的方框图、以便我检查是否有任何缺失?

    根据方框图、我可以请 BCP 团队为这个设计提供帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、不。  我要给您提供一个方框图。

    有两个电源、即 USB C 和类似于桶形插孔的辅助输入。

    TPS25750将协商 USB C 功率等、而 BQ25792为本地电池充电。

    我想问、多路复用 USB 和桶形插孔电源的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    在使用 USB-PD-CHG-EVM-01作为参考点时、您需要将辅助输入+电源多路复用器添加到 PPHV (TPS25750和 BQ25792)并根据使用的输入来控制多路复用器。

    此致