This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:SDRV 引脚的信号

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238427/bq25792-signal-of-sdrv-pin

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

 我将 BQ25792用于4S2P 电池、并 以 默认设置运行。  

我有疑问。  我在下面分享了2张图片。    SDRV 信号像这样是否正常? 这是一个问题吗?  这是由示波器探头的阻抗造成的吗?

谢谢!

a)电池未连接时的 SRDV 信号

b) 电池连接时的 SRDV 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ESO:

    可以。  SDRV 引脚的输出电流处于 nA 级、因此10兆欧示波器探头可加载该电流。  当仅连接电池或 VBUS 和电池但 EN_HIZ 位= 1时、SDRV 输出以50%占空比运行。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!  

    我还有一个问题:)

    我将在 BQSTUDIO 程序中设置电流。 但是、它会恢复为默认设置。 例如、我设置2A 充电电流、几分钟后电流会降至1A。 有时、EN_ADC 处于激活状态时、会转换为无源状态。 这是因为 BQSTUDIO 吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果看门狗计时器到期、这些寄存器会恢复为默认值。  我建议在 I2C 寄存器中禁用看门狗计时器。

    此致、

    杰夫