This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138A 与 UCD3138

Guru**** 2532600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234862/ucd3138a-ucd3138a-vs-ucd3138

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

对于多个伪帖子很抱歉。 只是想后退一步、询问更广泛、相关的问题。

在尝试从 UCD3138A 代码迁移至 UCD3138时、我需要注意什么(从软件和设计方面)? 它们是否会在不对 DPP 配置或 I/O 使用进行重大修改的情况下执行/运行相同的代码?

查看其他文章、了解我为什么要提问的详细信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除。 找到迁移指南(实际上已发布到另一个线程)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。