This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:电源管理-内部论坛

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238223/uc2843-power-management---internal-forum

器件型号:UC2843

大家好、

客户遇到 UC2843 在30分钟内高温>80摄氏度的问题、这非常接近我们的85摄氏度规格。

初级侧的输出电流仅为0.08A。 我附上了原理图。 您能提供一些降低温度的建议吗? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C230的值是多少?

    功率 MOSFET 器件型号和变压器规格是什么?

    您的原理图不够清晰、无法阅读-请提供一份更好的原理图供我们阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    只需使用鼠标左键点击图片即可 放大、它对于参数来说已经足够清晰了。

    • C230为47pF;
    • MOSFET:AP18N20GH 200V 18A Rds=0.17 Ω、-55°C 至150°C
    • 变压器:MSD514-224KED

    有任何意见吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 C228 = 500pF、以及 R294 = 6.2k、它们在数据表建议范围之外。 此器件的最大频率为500kHz、但您的电路显示频率要高得多。 因此、您需要降低开关频率、并将 C228设置在数据表建议的范围内、该范围不应小于1000pF。