This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:芯片内部的控制电路

Guru**** 2557800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237930/lm5118-control-circuit-inside-the-chip

器件型号:LM5118

您好、专家!

我有一个客户在问芯片内部的控制电路(CONTROL GATE 仿真文件)。 我已经提供了可供使用的仿真模型。

非常感谢您的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 所有可用的型号都发布在器件的产品文件夹中、没有其他型号可用。 在这种情况下、器件以仿真峰值电流模式工作。 如果需要进一步的帮助、请告知我们。  

    此致、
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们注意到了这一点。 感谢您的回复 EM。 我会将其转发给客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 如果需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致、

    EM