This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25501F3:CSD25501F3的问题

Guru**** 2814615 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25485F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238617/csd25501f3-questions-of-csd25501f3

器件型号:CSD25501F3
主题中讨论的其他器件:CSD25485F5

尊敬的团队:

您是否需要更换 BLM3415上海贝灵703799-00的引脚对引脚?

上海贝岭  

BLM3415  

XSTR、MOS、SOT23、-20V、-4A、PCH、60/47mOHM  

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    SOT-23封装不是 TI 为 MOSFET 提供的封装。

    CSD25485F5是与该 BLM3415器件最接近的器件。

    TI 器件采用同类竞争产品中的1.2mm2与7.5mm2芯片封装、因此尺寸要小得多。

    我们的最大电阻为42m Ω@ 4.5Vgs、而 comp 47m Ω、因此电阻要低一些。

    我们的泄漏规格要好得多、如果这对客户很重要、我们的 Idss 低20倍、IGSS 低400倍。

    谢谢

    克里斯……