This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对3.3V 低电流的 DC/DC + LDO 建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61098, TPS63070, TPS61094, TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237704/suggestion-for-dc-dc-ldo-for-3-3v-low-current

主题中讨论的其他器件:TPS63070TPS61094TPS63900、TPS61098

您好!

我正在寻找一种为可穿戴设备供电 并具有稳定输出的解决方案。 到目前为止、所受的限制是:

-输入可以是一个纽扣电池(如 CR2032 )或 USB (所以电源电压在2.0V 和5.0V 之间)。

-输出为3.3V。

-输出电流:板包含 MCU, RTC, BLE,内存。 所有这些器件的最大电流均小于20mA、它们不会同时处于活动状态(即在通过 BLE 发送数据时不会擦除存储器)、因此峰值电流 消耗为20mA。

在芯片/电路方面、您有什么建议吗? 听说有 DC/DC 和 LDO 的集成芯片。

非常感谢您的帮助。

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JB:

    我认为 TPS61094或 TPS63070 (降压/升压转换器)可能是您的理想选择。  

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 谢谢、我会查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我对 TPS61094有几个评论/问题:

    1. 对于3.3V 输出、我需要 在 OSEL 和 GND 之间连接一个4.75k Ω 电阻器、以便在 VIN 处的0.7V 至5.5V 之间的任何电压下、我的输出为3.3V
    2. 我是否可以使 VCHG 和 ICHG 保持打开状态? 设置为最大值会产生什么影响?
    3. 我仅支持模式 EN=1、模式=1。 我是否应该直接将其紧固至 VIN?
    4. 将超级电容器 SUP 连接到 VIN (请参阅典型电路2)

    谢谢!

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JB:

    那么、您的意思是、只要输入是电池或 USB、您就需要输出稳定的3.3V 电压? 如果是这样、我认为您需要一个降压/升压转换器、我推荐使用低 Iq 降压/升压 TPS63900、这样您就可以在轻载时获得更高的效率。

    如您所说的直流/直流+ LDO、我想您可能提到了 TPS61098、但直流/直流和 LDO 是分开的、因此我认为这对于您的应用来说是不可接受的。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为我在本文中提到了 TPS61098、但通过查看规格、TPS63900似乎是一个很好的候选人。 尽管我不一定需要双电压特性。
    感谢您的帮助。
    此致、

    JB