This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:Webench 仿真错误

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238602/ucc28730-webench-simulation-error

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件: UCC28950

大家好、

我们的客户正在尝试 在 Webench 中模拟 UCC28730、但遇到错误。 请参阅下面的问题详细信息。

我尝试采用标称的575VDC、并将其降至50VDC 20A、最好使用开关电路。

我应该告诉您、输入电压偶尔会高达750V。

我看过 UCC28730、我们似乎可以在我们的应用中使用它。  我会通过一个39k 欧姆的电阻器将 HV 引脚拉到输入电压、因此有很大的电流来驱动两个串联的330V 齐纳二极管、从而将 HV 引脚的电压限制在660。
 
Webench 允许我输入高达2000V 的输入电压作为此芯片的输入电压、但不断收到"无法创建设计!  您的首选设备无法与您选择的输入配合使用。" 输入我的范围从575-750V 时出错。  您认为这种可能性如何?
 
具体来说、我将讨论数据表第21页上的"简化应用"部分。

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    感谢您对 UCC28730的查询。

    Webench 有其局限性、无法进行任何功率范围的调节。 我建议先使用设计工具计算器/PSPICE 模型通过以下链接设计您的电路:

    https://www.ti.com/product/UCC28730#design-tools-simulation

    如果我读正确、您的输出为50V/20A、而对于反激式转换器而言、这太多了。 因此、您最好在此应用中使用移相全桥(UCC28950/51)或 LLC 转换器(UCC25640x)系列器件(电压/功率级别)来获得更好的性能。

    此致、

    哈里什