This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:关于 IFB 电流精度

Guru**** 2512015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238708/tps61196-about-ifb-current-accuracy

器件型号:TPS61196

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我的客户询问我 IFB 电流精度。
数据表指定了130mA 时的 IFB 精度、如下所示。
但是、客户希望将其设置为90mA。
在本例中、可变性是多少?
请告诉我您的意见、即使仅供参考。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、在此条件下我们没有测试数据。 但我预计90mA 时会出现类似的行为。 以使电流精度处于2%以内。

    Br

    帕特里克