请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 迪尔斯
客户计划在扩展坞中使用此降压/升压 IC 为计算机的65W 供电。 他们会向您提出一些问题、
1.当 Vin=Vout 时、为100%降压和升压的占空比、即 Q1和 Q3开启、Q2和 Q4关闭、此时电路损耗仅由 Q1、Q3和 L1的直流阻抗消耗
2.如果输入 电压只是略低于输出电压、比如输入电压19.5V、输出电压20V、是否也会进入升压模式? 我想在两个电压大致相同时使用最高效的直通模式
3.Vin=Vout=20V 时、转换效率是多少?
4.电感值是否可以更小(2.2uH、3.3uH)? 此时是否应增加频率以抑制纹波