This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181A:TPS61181A -故障信号

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61181A, TPS61181EVM-259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236756/tps61181a-tps61181a---fault-signal

器件型号:TPS61181A
主题中讨论的其他器件: TPS61181EVM-259

您好!

我们将使用 TPS61181A 来完成一个项目。


当我们将 FAULT 信号连接到微控制器时、我们发现该信号旨在控制 MOSFET 的栅极、而不是直接连接到微控制器的 GPIO。

我们如何从以3.3V 运行的微控制器的 GPIO 读取 FAULT 信号的状态?

谢谢。

此致

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    FAULT 引脚可用作故障保护的 PFET 栅极驱动器、还可用作故障报告的信号输出。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    问题是如何将 FAULT 信号连接到以3.3V 电压运行的微控制器的 GPIO?

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我认为简单的方法是添加一个电阻分压器网来将电压调节到3.3V 以内。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我看不出如何使用分压器解决问题。

    以3.3V 电压供电的微控制器的 VOH > Vdd-0.7 > 2.6V、VOL < 0.6V。

    假设 TPS61181A 的 Vin 电压为12V。

    使用故障信号时、其电压可能约为12V 或6V、具体取决于变为高电平或低电平。

    如果我计算分压器的电压为例如 Vfault= 6V 时具有0.5V 电压、那么 Vfault = 12V 时将具有1V 电压... 它不起作用!

    如果我想指定一个 MOSFET、例如 Vgs 为1.7V (典型值)且介于0.8V 和2.0V (Vgs 最小值和最大值)之间 、则会出现同样的问题。

    也就是说、如果对于6V Vfault、Vgs 为0.5V、对于12V Vfault、Vgs 为1V ... 不管用。

    因此、如果没有一个 OPAMP 作为具有基准电压的比较器、就没有解决方案。

    问题是、出于成本、BOM 和电路板空间方面的原因、我无法添加此 OPAMP 电路。

    那么、我想知道还有什么其他解决方案来解决这个问题。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我可以看一下您的原理图吗? 您的 Vbat 目前是什么?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们正在使用 TPS61181EVM-259演示板、并使 Vbat 在11V 和15V 之间变化、这是我们未来的应用预期会出现的情况。

    我之前的描述假定我们会将您建议的分压器输入连接至演示板上的 TP3、分压器输出连接至微控制器的 GPIO。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    另一种方法是、可以在 FAULT 引脚附近添加一个齐纳二极管、并在 Vbat 和 FAULT 引脚之间串联一个大电阻、以限制流经二极管的电流。 在没有故障时、故障引脚上的电压较低、发生故障时、故障引脚悬空、齐纳二极管会将电压稳定在3.3V 以内、大电阻器将禁止大电流通过二极管。

    Br

    帕特里克