This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:FB 引脚偏置电流

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238033/tps61070-fb-pin-bias-current

器件型号:TPS61070

您好、专家!

我在数据表中看到 FB 引脚的典型电流为0.01uA。 您是否有关于此电流的最小值和最大值的任何信息?

此致、

乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们未 为此项目设置最大值和最小值。 但它通常约为10nA。 您可以参阅数据表以设置 fb 电阻器。 可以在建议的范围内使用电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!

    我已经阅读了数据表的那个部分并设置了反馈电阻器的值。 现在我要尝试确定在 FB 引脚不"正常"时、我预期通过该引脚的电流大小、即整个温度范围内的电流。 我对此很感兴趣、因为流向该引脚的电流量将直接影响输出电压。 除了正常情况外、是否有任何 fb 偏置电流数据、即使它不是最大值和最小值?

    请告知

    此致、

    乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常是 UA 级别、