请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS386000 您好!
我使用的器件是 TPS386000RGPR。
1.是否有必要将 RSnL 值选择为10K 欧姆?
2.如果不是、我们可以选择的电阻值范围是多少?
此致、
纳希克特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的器件是 TPS386000RGPR。
1.是否有必要将 RSnL 值选择为10K 欧姆?
2.如果不是、我们可以选择的电阻值范围是多少?
此致、
纳希克特
你好、Nachiketh、
感谢您的提问。 如数据表的图34和32中显示的那样、RSnL 不需要为10kΩ Ω。 选择10kΩ Ω 值是为了简化示例电路、但该值可以根据设计要求进行配置。 有关正确的电阻值、请参阅下面的应用手册。
杰西