This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564247:相位和增益裕度的设计评审

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238295/tps564247-design-review-for-phase-and-gain-margin

器件型号:TPS564247

e2e.ti.com/.../New-measurement_5F00_2023_2D00_06_2D00_02T19_5F00_30_5F00_29-1-A.pdf

我使用 Omicron Bode100器件完成了波特图分析。

下图是2.8V 输出和1A 负载的图表。 输入电压为12V。

是否有人可以查看完整的原理图和布局以避免问题并在最终发布之前进行发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak,

    该主题中未附加任何原理图和布局。 请上传相关文件以供审核。

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../12V_5F00_to_5F00_2V8_5F00_2.5A_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试将光绘文件转换为 pdf、因为我可以上传 zip 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Total-Layers.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何其他需要、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7838.ASSEMBLY.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    我的同事正在查看所附文件、稍后会向您提供反馈!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    对于波特图、我测试了 EVM 板、它与您的测试相符。(图1)

    对于原理图和 PCB 布局、建议改进输出电容器和电感器的放置(如图2所示)。  附加装置中的放置会削弱 LC 的滤波效果、此外、FB 的反馈点应尽可能置于 LC 滤波后、否则 会有大量电感器噪声进入 FB 引脚。  请参阅 EVM (图3)。

                                               图.1

                                          图.2

                                           图.3

    此致、