This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61256A:输出电压为5.3V

Guru**** 2811805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61256, TPS61256A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238289/tps61256a-5-3v-on-vout

器件型号:TPS61256A
主题中讨论的其他器件:TPS61256

大家好、  

只是想检查当输出电压为5.3V 电源时 TPS61256是否会被断开。 谢谢

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    如果在 Vout 引脚上仅连接5.3V 电压、则不会损坏、因为 Vout 引脚的绝对电压为7V。

    但您能否说明一下具体情况? 我认为这不是正常情况、因此我想检查是否存在其他风险... 谢谢。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nathan,

    Tps61256a 的 Vout,、51256a 的 Vout 为5.3V、,超过10s、要检查此情况

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    这样做是可以的、不会损坏。

    此致、

    内森