This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:LM74700 MOSFET 选择

Guru**** 2569755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238703/lm74700-q1-lm74700-mosfet-selection

器件型号:LM74700-Q1

大家好、E2E 团队:

LM74700-Q1 数据表10.1.1.2.2 MOSFET 选择:  

 表明 VGS 额定值为15V:

其中包括任何预期故障条件。 建议对 LM74700-Q1使用最大额定电压高达60V 的 MOSFET、因为阳极阴极最大电压为65V。LM74700-Q1可驱动的最大 VGS 为13V、因此应选择最小 VGS 为15V 的 MOSFET。 如果选择 VGS 额定值小于15V 的 MOSFET、则可以使用齐纳二极管将 VGS 钳位到安全电平。 在启动期间、浪涌电流流经体二极管、为输出端的大容量保持电容器充电。 流经体二极管的最大源电流必须高于在应用中可以看到的浪涌电流。

但是、根据设计要求、首选 MOSFET 额定值为:

•60V VDS (MAX)和 ±20V VGS (MAX)

为何需要在数据表中选择±20V? 您之所以推荐汽车应用是因为什么?

是否可以选择16V VGS (MAX)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank Kuo:

    是的、您可以使用具有反向恢复  ±16V VGS (MAX) FET 栅源上任何额外的齐纳二极管。