This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仅用于反极性保护和反向电流保护的低成本 IC

Guru**** 2542380 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, LM7480, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237590/low-cost-ic-for-reverse-polarity-protection-and-reverse-current-protection-only

主题中讨论的其他器件:BQ77915LM7480TPS25947

我们设计了一个48V 至14V DC 转换器、可以为12V 辅助电池和负载充电。  

我们正在为直流/直流转换器的辅助电池侧寻找一种低成本的反向电流和反极性保护解决方案。 还应为直流/直流输出侧提供过压保护(14V)。 配置如下。 请推荐一个可以驱动背靠背 NMOS 或任何其他便宜的解决方案的 IC。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ajit、  

    对于此应用、我们建议使用 BQ77915、这是我们的3-5芯串联保护器、可提供 OV 和 UV 保护、包括 OCD 和 SCD 以及其他功能。 这些将包括用于控制 CHG 和 DSG FET 的 FET 驱动器输出。   

    根据您的消息、该保护器应该适合看似3芯串联应用的应用。 这也是我们经济高效的解决方案之一、具有多个目录 PN、因此请查看数据表、确保它们符合您的要求。  

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    您似乎提出了与我们的应用无关的建议。 我们不需要监测电池电压或任何其他参数。  

    我们正在寻找像 LM7480这样的集成电路,它具有所有的保护(反向电流,反极性和过压)。 在此  LM7480 IC 数据表中、他们建议在电池作为输入的辅助负载应用中使用。 但是、我们正在寻找 一种 IC 、该 IC 可以驱动背靠背 NMOS、并应用14V 直流/直流输出(48至14V 直流/直流) 来为辅助电池(12V)和辅助负载充电(如上图所示)。   

    我们需要确认是否 在应用中使用 LM7480、它是否能够在电池反极性连接或电池电压高于14V 时提供保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到它 Ajit,  

    我们的团队使用电池监控器和保护产品组合。 为了获得更好的支持、我会将其重新分配给正确的产品线。   

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ajit、

    请查看具有集成 B2B FET 的 TPS25947器件。 它具有反向电流阻断和反极性保护功能。  

    此致

    G·库纳尔