This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:LM25148用于25A 输出电流

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238175/lm25148-q1-lm25148-for-25a-output-current

器件型号:LM25148-Q1

您好!

我想再次确认一下该器件是否可用于输出规格为5V、25A 的应用。 在这种情况下、是否有必要使用双相模式? 如果是、为什么?

我假设、由于它只是一个控制器、我们无论如何都要在外部使用 FET、我们不应该担心输出电流是否正确?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilesh、

    这在单相中是可能的、但实际上并不实用。

    ^I mΩ 2 * R 损耗与电流呈抛物线状态增长、因此在电流较  高时、每个 Ω 的电阻会产生更多的总损耗、效率最终会在具有足够高的电流时达到。

    另外、热量还会显著增加、并且需要主动冷却。

    强烈建议实施双相。

    它可以设计为单相并选择适当的 FET 和电感器、但这通常意味着更大的电感器。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Orlando 提供的深入见解。