This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810-Q1:TPS25810-Q1支持"VBAT 36V&quot 短路;故障监控和保护?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212-Q1, TPS25810-Q1, TPD3S716-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238646/tps25810-q1-tps25810-q1-support-short-to-vbat-36v-fault-monitoring-and-protection

器件型号:TPS25810-Q1
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212-Q1、、 TPD3S716-Q1

您好  

我们需要在汽车应用中实施 USB Type-C、我调查该解决方案是  HD3SS3212-Q1+ TPS25810-Q1、但是、我们需要通过 ISO 16750-2测试表执行所有 USB 信号+VBUS。 是否需要 TI 的专家来确认 TPS25810-Q1是否支持故障保护( "短接至 VBAT 36V"和"短接至 GND")?

此致

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:  

    抱歉、TPS25810-Q1没有"串接 VBAT"功能、您可以考虑添加 TPD3S716-Q1、但它仅支持"串接 VBAT 18V"、我们没有相应的更大保护电压、谢谢。

    此致、

    国野市