This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:输出只在短时间内有效

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS92200, TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237259/tps54201-output-only-active-for-a-short-time

器件型号:TPS54201
主题中讨论的其他器件:TPS92200、TPS54200

我使用示例 https://www.ti.com/lit/an/slua979a/slua979a.pdf 来控制 TEC 模块。 请注意、我为 Rsens 取错值、后来改为0.250R (测量值)。 我还没有连接 TEC 模块、因此只探测

如果我继续降低 Rsens 的话,它已经发出嗡嗡的声音与价值。 或者、是否还有其他情况发生?

I 已将 PWM 引脚连接至3V3持续模式和 PWM 50kHz、50%(2V22)

125R 参议员

将 Rsens 更改为0.250R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    好像您遇到了 LED 开路保护、如 数据表中的图37所示。

    请连接负载并重试。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上尚未出于测试目的将任何东西连接到输出。

    我连接了一个功率电阻器和一个 TEC 模块

    电阻器:

    TEC:

    这些曲线类似于感应电阻器短路保护图39。 然而、到 GND 的 FB 电阻为0.250R - 0.300R、 slua979a 表示电阻值更低。
    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    看起来检测电阻短路保护是由于过流(示波器捕获中为2.7A)而触发的。  请参阅 数据表中7.5 "电气特性"中显示的电流限制。 请检查检测电阻值、并检查 FB 引脚是否正确连接。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他是 Steven、

    我不太清楚"PWM 信号的幅度用于确定器件进入哪种调光模式"这一句。  
    我预计会这样:幅度通过 PWM 信号的 RMS 值进行测量(有道理、因为我们可以通过占空比控制该值)

    但情况确实如此吗? 或者峰值检测器是否仅在 VIN 超过 UVLO 300 μ s 后检查信号的峰值? 我的 PWM 为3.3[V]输出、这意味着当直接连接到 MCU 时、它将始终处于模拟调光模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    不会、不会是 RMS 值。 峰值检测器仅检查峰值。 因此、如果您始终向 PWM 引脚施加3.3V 50kHz PWM 信号、您将始终处于模拟调光模式。

    我建议您切换到下一代 TPS54200/TPS54201、即 TPS92200。 TPS92200可根据您选择的芯片版本 TPS92200D1或 TPS92200D2直接进入不同的调光模式。

    Br、

    周老师