This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:使用 FB 引脚对 Vout 进行跟踪

Guru**** 2391255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233057/tps61178-vout-tracking-to-vin-using-fb-pin

器件型号:TPS61178

大家好!

我对使用 TPS61178提高 PSU 电压感兴趣。

我们要实现的一个功能是 TPS61178 VOUT 跟踪其 VIN。

例如、  

  • PSU VIN = 11V、VOUT = 15V
  • PSU VIN = 12V、VOUT = 16V
  • PSU VIN = 15V、VOUT = 19V

如果我们将外部电路连接到 FB 引脚、TPS61178是否能够做到这一点?

我们当时正在考虑在 PSU VIN 上使用分压器并将其馈入电压跟随器运算放大器电路、然后该运算放大器的输出将馈入 TPS61178的 FB 引脚。

TI 是否对这类要求有任何经验? 是否有实施方面的提示?

谢谢。

JKK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCKK:

    器件通过使用连接到 FB 的外部电路来实现此功能。

    请确保输入和输出条件符合器件的规格。

    通常、我们使用连接到 FB 的外部信号来控制音频使用中的输出电压。

    您可以使用放大器来 实现此功能。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认功能 Fergus!

    是否偶尔有关于注入 FB 以获得特定输出电压的电压的公式或比率?

    TI 有没有采用 TPS61178的参考设计或内部设计能够完成类似任务?

    感谢您的帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCKK 您好:

     此处提供一个链接供您参考。 您也可以使用动态输出电压调节功能下载功率级设计器工具。

     希望这对您有所帮助。

     谢谢。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaej4/slvaej4.pdf?ts=1685934678187&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DSLVAEJ4%2526nr%253D7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我发现该参考设计几乎能满足我的需求。  

    https://www.ti.com/tool/PMP15036

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudm1/tidudm1.pdf?ts=1686837143902

    该参考设计接收音频信号并将其馈入运算放大器以操控 FB 引脚。

    我曾尝试在 PSPICE 中仿真此设计、但我没有使用音频信号部分、而是将其删除、只是添加了一个200mV 电压源。  

    根据此参考设计、200mV 输入到跟踪电路应该可以提供14V 的升压输出。 遗憾的是、我得到的结果不同(请参阅附加的 PSPICE 原理图和波形输出)。

    我对仿真工具不是很熟悉、所以可能我做错了什么? 您能否帮助您了解我的仿真、或者提供与参考设计相匹配的有效仿真?

    我希望能够使 PSPICE 仿真与参考设计结果匹配、然后我可以开始修改我的用例的仿真设计。

    e2e.ti.com/.../TPS61178-PSPICE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCKK:

    您在 PSpice 中使用的原理图是对的、您会得到两点错误的结果。

    输入应乘以2。

    也就是说、输入200mV、输出为12V、输入800mV、输出为18V。

    这是因为原始原理图包含 电压放大电路。

    2.仿真没有完成,可以看到输出电压还在上升

    您可以"编辑 仿真配置文件"将"运行到时间"更改为更长的时间、如5ms、并 等待 波形稳定。

    此致

    费格斯