This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:LP87702 SW_RESET 问题和 GPO0延迟

Guru**** 1639580 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, TPS7A52-Q1, LP87702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237700/lp87702-q1-lp87702-sw_reset-issue-and-gpo0-delay

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR1642TPS7A52-Q1

BU 团队、您好  
我的客户使用 LP87702D-Q1+TPS7A52-Q1为 AWR1642提供电源轨。  在 通过 I2C 接口将 SW_RESET 位写入 LP87702D-Q1后、AWR1642将在引导加载程序堆栈中锁存。 客户的以下问题需要澄清。  客户怀疑 SW_RESET 配置后的重新启动序列是否不符合 AWR1642要求?

在0xC 寄存器中 GPO0_STARTUP_DELAY 的说明中、控制信号是什么? EN1?  

2. LP87702-Q1在配置 SW_RESET 位之后的第一次启动和重新启动是否具有相同的启动行为? 在 配置 SW_RESET 位之后是否切换 EN1?

是否有助于分享重新启动时序控制示例、如数据表中的图8-7所示?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我将对其进行深入探讨、今天我们将与您回复。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    1.数据表中的第8.3.12节提供了有关 GPO 控制的更多信息。 可以通过 GPOx_EN_PIN_CTRL 位来选择控制。 使能信号可以是 EN1、EN2或 EN3 (EN2和 EN3与 i2c 引脚进行多路复用)。

    第8.3.9节介绍了 SW RESET 的行为。 这将复位所有寄存器并再次读取 OTP 存储器(所有值都设置为默认值)。 通过 ENx 信号的上升沿启用降压、因此应在软件复位后切换外部 ENx 信号。

    这是否解答了您的问题?

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nilo

    明白了。

    感谢您的评论。