This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25501F3:CSD25501F3

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25501F3, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237050/csd25501f3-csd25501f3

器件型号:CSD25501F3
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好,我尝试用CSD25501F3来搭建一个开关控制电路,用来控制3.3V供电的开启与关闭。e2e.ti.com/.../3V3_5F00_control.TSC

附件是使用tina搭建的仿真电路,在进行直流传输特性仿真时发现输出结果与预期不符,请帮忙检查下是什么原因,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo Sui:

    感谢您关注 TI FET。 我在您的仿真文件中使用了1.8V 的直流电压而不是 VG1、结果不符合预期。 我认为该模型中存在误差。 我将更详细地查看模型、并在获得更多信息时回复您。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo Sui:

    我进行了更深入的研究、我认为您在创建 TINA-TI 时在引脚分配上犯了一个错误。 引脚为:1 =漏极、2 =栅极、3 =源极。 我在附加的 TINA-TI 仿真中创建了宏、它可以按预期工作。

    谢谢。

    约翰

    e2e.ti.com/.../6825.3V3_5F00_control.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, John

    感谢你的分析解答,很有帮助。

    我尝试用你修正了的电路,进行直流传输特性仿真,发现输出的震荡很大,这个可以通过调整这个电路的哪些元器件参数来优化吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    尝试在连接到 GND 的电路输出侧添加一些电阻。 我添加了一个1kΩ Ω 电阻器并增加到100kΩ Ω、电路似乎工作正常。 我认为您看到的是噪声和/或通过 FET 的泄漏。 如果仍有问题、请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

    谢谢你的解答