This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138的环路响应速度

Guru**** 2586985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237372/ucd3138-loop-respond-speed-of-ucd3138

器件型号:UCD3138

大家好、

我们是否有有关 UCD3138环路响应速度的文档?

客户条件:350kHz 开关频率、电流模式。

BW 可以达到多大的强度?

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    UCD3138的循环延迟非常快、足以应对您提到的情况。

    但很难评估 BW 是否可以达到、这取决于装置设计和补偿器设计。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    根据您的评论、我们如何向客户证明 UCD3138的环路延迟足够快?

    但是很难评估 BW 是否可以达到,这是由工厂设计和补偿器设计决定的。[/报价]

    我们是否有类似使用 UCD3138的电流模式参考设计? 谢谢。

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

     UCD3138x 数字电源控制器的核心是数字控制环路外设、也称作用于控制高速电压/电流环路的数字电源外设(DPP)、它们导致控制环路通过硬件实现、环路延迟快于通用 MCU。

    您能说明一下应用、功率级别和输入/输出信息吗?

    此致、

    彼得