This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:解决方案搜索

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238533/lm5143-solution-search

器件型号:LM5143

高级专家:

我们是否有直流/直流解决方案支持54V 输入电压、3.3V 输出电压、输出电流350A。 总输出功率约为1kW。

客户更喜欢非隔离式解决方案、您能为其推荐一下吗?

此致、

标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    从54V 直接降压至3.3V 的效率不高。 请考虑两级电源转换。  

    例如,您可以使用两个 LM5143器件将54V 转换为12-15V (请参阅 https://www.ti.com/tool/PMP31210 ),然后第二级 DC/DC 转换器将12-15V 转换为3.3V。

    -EL