请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z561-R2 团队好,
假设 Cycle Count Percentage 设置为90%。 如果通过在新计数周期中放电40%后下拉 CE 引脚来关闭电量监测计、然后上拉 CE 引脚、是否清除累积的放电量? 也就是说、如果电池再次放电50%、"Cycle Count"是否会增加1? 是否有用于存储累积放电量的寄存器。 它在哪儿?
谢谢,
此致、
海亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队好,
假设 Cycle Count Percentage 设置为90%。 如果通过在新计数周期中放电40%后下拉 CE 引脚来关闭电量监测计、然后上拉 CE 引脚、是否清除累积的放电量? 也就是说、如果电池再次放电50%、"Cycle Count"是否会增加1? 是否有用于存储累积放电量的寄存器。 它在哪儿?
谢谢,
此致、
海亮