This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:在上电期间完全禁用残余电压检查

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231382/tps65219-disabling-residual-voltage-check-entirely-during-power-up

器件型号:TPS65219

我们面临着一些残余电压问题、这些电压会阻止 TPS65219 PMIC 升高电压。 LDO4输出端只有大约0.4V、但这个值对于触发 典型值为260mV 的 VLDOx_SCG_TH 阈值来说足够高。 这会阻止 PMIC 退出初始化状态。 当然 、解决此问题的最佳方法是降低反馈造成的残余电压。 但是、确保残余电压始终低于220mV (最小阈值电平)相当困难、尤其是因为我们的 AM62 SoM 上要连接许多不同的客户载板和不同的外设。  

我们 尝试通过将 BYPASS_RAILS_DISCHARGED_CHECK 标志设置为高电平来绕过放电检查。 然而,这使问题更加严重。 在未启用旁路的情况下、PMIC 会一直等待、直到残余电压低于阈值并开始。  启用旁路后、PMIC 开始升高电压、直到达到具有剩余电压的电源轨。 然后、它会停止该序列并从 fresh 开始。 遗憾的是、它仅重新启动此序列 三次。 之后、PMIC 完全阻断、如果残余电压消失、则不会再启动。 立即启动电路板的唯一方法是对 主输入轨进行下电上电。  

在   数据表的表7-38中的 BYPASS_RAILS_DISCHARGED_CHECK 寄存器  说明中、以下说明: 在启用稳压器之前、未绕过 RV (预偏置)条件检查。 (NVM 存储器的默认值)。 这解释了绕过放电检查后的行为。  

在启用稳压器之前、是否有办法禁用 RV (预偏置)条件检查?

此问题与 此 TT 相关

提前感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上发布此帖子!

    "BYPASS_RAILS_DISCHARGED_CHECK"是如何更改的? 初始化状态下不存在 I2C 通信、该位必须在出厂时配置为"1b"。 请注意、每次 PMIC 进入初始化状态时、寄存器设置的更改都会恢复为默认值。  

    min lin3 说:
    在启用旁路的情况下、PMIC 开始升高电压、直到达到具有剩余电压的电源轨。 然后、它会停止该序列并从 fresh 开始。 遗憾的是、它仅重新启动此序列 三次。 之后、PMIC 完全阻断、如果残余电压消失、则不会再启动。 立即启动电路板的唯一方法是对 主输入轨进行下电上电。  [/报价]

    这实际上是  "BYPASS_RAILS_DISCHARGED_CHECK"为0b (默认值)时的预期行为。 该器件尝试上电三次(第一次 加2次重试)、然后保持关断状态。 重试计数器在寄存器字段"MASK_RETRY_COUNT"上设置。   

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的快速回答。 我已将  BYPASS_RAILS_DISCHARGED_CHECK 保存到 NVM 中。 由于我看到 PMIC 的行为存在差异、我确信它已被永久设置。  

     到目前为止、我尚未使用 MASK_RETRY_COUNT 字段。 是否确实无法完全禁用放电检查? 完全避免回喂 是非常困难的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    器件专家因在美国度假而不在办公室。 请预计明天答复会有延误。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的耐心等待。 您是否通过将0x0A 写入 寄存器地址0x34来将新设置保存到 NVM 中? 更改  旁路_轨_放电_检查 ,如您所见,将在上电序列开始前绕过放电检查。 尽管上电序列的开始不会受到所有输出放电到 SCG 阈值以下的影响、PMIC 仍将激活内部放电、并且 在序列发生器执行分配的上电时隙时、预偏置轨的输出必须低于 SCG。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Peter、你还有进一步的进步吗?

    我们似乎正面临着与 PMIC 类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    我已经回复了您的 E2E。

    谢谢。

    布伦达