This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:上电时发生故障

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238148/ucc27712-failing-when-powered-on

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件: UCC28251

您好!  

我们使用 UCC27712作为高压隔离式半桥直流/直流转换器的栅极驱动器。

所用的稳压器 IC 为 UCC28251。

我们经常面临栅极驱动器失效(LO 关断)和 HS 到地短路的问题。

使用的 MOSFET 为 IPL65R115CFD7。  

我们在 HI 和 LI 上都使用了一个60.4ohms 和47pf 的滤波器。

请建议该 IC 是否需要任何保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junia、

    感谢您与我们联系! 您能否帮助共享其余的栅极驱动环路电路(FET、输出、总线电压)? 这将有助于团队更好地了解可能导致问题的原因。

    您还能帮助澄清一下 LO 关断的含义吗? 您是说输出停止、还是过早开始? 它是否通过器件发生短路? 您能否共享用于该应用的开关频率? 最后、如果您可以帮助提供显示观察到的行为的波形、则可以帮助我们确定根本原因。

    此致!

    亚历克斯·韦弗