This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:在手动模式下、检测不运行

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238038/tps23861-on-the-manual-mode-the-detection-dont-run

器件型号:TPS23861

当切换到手动模式时、检测过程无法运行、即使在启用或复位检测寄存器之后也是如此。 TPS23861似乎有故障。 不过、在自动模式下、一切都运行顺畅、PoE 设备通电没有任何问题。 遗憾的是、启用手动模式并且打开检测寄存器后、检测周期将无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的提问。 我想澄清几个方面。

    您能告诉我您正在使用哪些端口、以及确切写入哪个寄存器以及具体写入到哪个寄存器吗? 寄存器信息有助于我更好地了解问题。  

    使用手动模式时、还需要执行一些其他步骤。 ICUTn 和 PoEPn 字段不会自动设置、因此需要手动配置、并且应为器件设置其他几个寄存器以利用器件的部分功能。  

    当 PSE 的 AUTO 位置1时、会自动配置许多寄存器。 要了解可设置的寄存器、请参阅下面数据表中的图像:  

    我能问一下您希望通过使用手动模式实现什么目的吗?  

    请查看此常见问题解答、简要了解手动、半自动和自动模式之间的差异: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723211/faq-tps23861-what-s-the-difference-among-auto-mode-semi-auto-mode-and-manual-mode

    此致、

    纳特·因克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、耐特、我发现了这个问题。 它位于我错误使用的 i2c 上的地址。 我使用的不正确。 感谢您的答复。 我在几个小时前发现了问题。