This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用合适的 Syncronys 15-20A 降压转换器。

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1, LM5149-Q1, LM25149-Q1, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1238504/suggest-the-suitable-syncronys-15-20a-buck-converter

主题中讨论的其他器件:LM5149-Q1LM25143-Q1LM25143

尊敬的 TI:

根据我的要求、我最终选出了适用于15A 至20A 降压转换器汽车应用的 LM25143-Q1、LM25149-Q1和 LM5149-Q1、并建议合适的器件、我入围了该器件、或下面的电池 pard、其中提供了具体特性。

输入电压:4V 至40V 直流、典型值为12V  

输出电压:5V (可审计或固定)

负载电流:15-20A 或更高。  

特性: 使能、电源正常、OCP、输出 SCP、软启动、 轻负载效率、负载断开、电流限制。  

等级:汽车

无冷却系统  

EMI:CISPER 25 Clase -5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sekar,

    看起来您需要适用于15A+的双相解决方案、而且没有冷却系统。

    考虑 LM25143、因为它是一个双相芯片。

    查看 EVM: https://www.ti.com/tool/LM5143-Q1EVM-2100 

    您可以通过将 EVM 配置为双相、将其配置为15A。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多